This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:NC 引脚是否必须保持悬空?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585672/dp83822i-must-the-nc-pins-be-left-floating

器件型号: DP83822I
主题中讨论的其他器件: TLK105

尊敬的支持团队
我对 DP83822I 有一个关于 NC 引脚的问题。  

在芯片危机期间、DP83822I 不可用、这就是我们扩展设计的原因、因此也可以安装 TLK105 而不是 DP83822I:

image.png 
现在、我们已经意识到、当我们从 TLK105 切换回原始器件 DP83822I 时、忘记移除标有 Yello 的元件。 在 DP83822I 的 DS 中 、建议不要连接 NC 引脚。  
问题:这些外部组件是否会出现问题? 我们应该删除它们、还是如果它们存在、这不是问题?
此致
返回