This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452-Q1:双通道 ESD 器件的未使用引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS452-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586097/esds452-q1-unused-pins-of-2-channel-esd-device

器件型号: ESDS452-Q1

您好团队、  

请确认何时将 ESDS452-Q1 用于单通道应用,我们是否可以将未使用的通道保持为打开/保持连接。  

ESDS452-Q1 用于单通道应用以维护 BOM 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    您可以将未使用的通道悬空或接地。  无论在哪种情况下、功能都不会改变。

    此致、

    Bryan