This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:关于 ESD2CANxx24-Q1 汽车类 24V 双通道 ESD 保护二极管的焊盘图案

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585660/esd2can24-q1-about-the-land-pattern-of-the-esd2canxx24-q1-automotive-24-v-2-channel-esd-protection-diode

器件型号: ESD2CAN24-Q1

您好、  

我们参考了数据表(SLVSFW5C–2022 年 4 月–2022 年 11 月修订、第 21 页、22 页)。

此数据表上的尺寸信息是否是最新的? 我希望获得最新的维度数据信息。
image.png

image.png

 

当我将尺寸与 Ultra Librarian 库数据进行比较时、我注意到信息中存在一些差异。
请提供 ESD2CANxx24-Q1 汽车类 24V 双通道 ESD 保护二极管焊盘图案的最新数据表信息(版本)。
image.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    仔细检查一下、您是否要求 SOT-23 封装(第 24-25 页)或 SOT-SC70 封装(第 21-22 页)? 请注意、 ESD2CAN24-Q1 提供两种不同的封装、您能否确认从 Ultra Librarian 库数据中使用的是哪个封装? (只要我知道尺寸,我就可以让您知道)

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。 我计划使用 3 引脚 SOT23。
    我引用了 Ultra Librarian 库数据中的 ESD2CAN24DBZRQ。
    有三个库数据文件、它们看起来都相同。
    虽然我们有总体尺寸数据、但无法将其与 TI 推荐的图纸进行比较、
    因此、我们想确认数据的准确性。

    如果有任何好的建议、我将不胜感激。

    此致、

    T.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    数据表第 24 页中显示的 DBZ 封装外形是正确且符合数据要求

    此致、

    Bryan