This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:与 DS125DF1610 寄存器配置相关的问题

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586023/ds125df1610-the-issue-regarding-the-configuration-of-the-ds125df1610-register

部件号: DS125DF1610

1.请提供寄存器的推荐配置表、这些寄存器可以实现 10.3125G 或其他速率的射频信号输出以及 PRBS 校验器功能。
2. CDR 没有看到高速基准时钟输出。 能否将 REFCLK 用作基准时钟? 如果需要高速参考时钟、是否有必要选择一个射频通道进行分频、然后将其用作参考时钟?
3.我们选择的参考时钟为 156.25M。 可以为 CDRA125DF1610 配置哪些速率以及应如何配置这些速率?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 有关配置 CDR 锁定速率和 PRBS 校验器的详细信息、请参阅编程指南。  请查找附件。

    e2e.ti.com/.../0880.DS125DF1610_5F00_Programming_5F00_Guide_5F00_21Aug2014.pdf

    若要设置 CDR 锁定速率、可通过寄存器 0x2F 进行配置。  配置 CDR 锁定速率后、我们建议实施 CDR 复位序列。

    2.应向 REF_CLK 引脚提供 25MHz、125MHz 或 312.5MHz 的 REFCLK。

    3.应使用寄存器 0x02 来选择 REF_CLK 输入频率。  寄存器 0x0B 应用于配置 REF_CLK 是单端还是差分。  除此之外、请按照编程指南中的步骤配置 CDR 速率。  如果实现手动 CDR 速率配置、则使用 0x18 中的分频器设置。

    谢谢、

    Drew