This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:较短电缆 (8~60cm)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586026/dp83825i-shorter-cable-8-60cm

器件型号: DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83867IS

您好、

根据数据表、DP83825I 的特征是与长 LAN 电缆兼容。
(PHY 支持通过 CAT5e 电缆实现最长 150 米的传输距离。)
客户将使用长度不超过 1 米(8 厘米和 60 厘米)的短 LAN 电缆。

问题 1: 当使用较短的 LAN 电缆时、是否需要对外围电路进行任何注意事项或寄存器设置更改?

问题 2: 不同的 PHY IC 是否更适合短 LAN 电缆?

在 E2E 论坛中、提到了“使用短 LAN 电缆时出现的问题“(使用不同的 PHY IC、即 DP83867IS)。

DP83825I 是否存在类似的问题? 请告诉我。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    已知只有 DP83867 存在短路电缆问题。

    到目前为止、DP83825 未出现任何问题。 不一定有适用于短 LAN 电缆的 IC。

    此致、

    j