This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:TCAL9539 I2C 时序规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585608/tcal9539-tcal9539-i2c-timing-spec

部件号: TCAL9539

尊敬的专家:

客户使用了 TCAL9539 并 在标准模式下运行。 问题在于其停止位设置时间现在为 3.95us、此时在放大此时间方面存在一些困难。 TCAL9539 是否可以接受 3.95us?

 

BR、

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    TCAL9539 的额定值高达 1MHz FM+、向后兼容 100kHz 的速度。 0.26us 是 1MHz 的最短停止条件建立时间。

    3.95us 没问题。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我感到困惑、因为在 DS 中、我们为不同的速度模式指定了不同的时序。  在客户使用的标准模式下、最短停止条件时间为 4us。  如果您说的 1MHz 规格向后兼容 100kHz、我们只需参考 FM+规格、那么我们仍然需要针对标准模式指定的原因是什么?  

    BR、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我们根据 I2C 标准列出了 3 种 I2C 模式及其时序规格。  

    如果您在 100kHz 下运行 TCAL9539、则建议按照标准运行、因为这些时间由 I2C 规范定义。 TCAL9539 的额定电压高达 1MHz、因此它可以处理更快的设置时间。 如果您以 100kHz 的频率在 I2C 总线上放置 TCAL9539、建立时间为 3.95us、那么我认为没有问题。 如果您使用的 IO 扩展器的额定值严格为 100kHz、则我建议这超出规格。 由于 TCAL9539 可以在三种模式中的任何一种模式下运行、因此 0.05 μ s 赤字是可以接受的。  

    我们在数据表中展示了所有三种模式、以表明它符合 I2C 的 3 种基本模式。  

    此致、

    Tyler