This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:LMH6574 异常行为

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583528/lmh6574-lmh6574-strange-behaviour

器件型号: LMH6574

大家好

我基于 LMH6574 部分设计了一个视频开关。

放大器由 8V 单电源供电。

控制引脚 (A0、A1、EN、SD) 由 MCU 的 3.3V 电压进行控制。

我遇到的问题是、输出信号似乎与我通过 A0、A1 引脚指定的地址无关。 无论我选择哪个通道、输出信号都来自第一个输入引脚。 信号本身非常差。 请参阅图片。

EN 和 SD 引脚保持低电平。   

原理图:

Schematic.png

输入信号(10x 探头)

In.jpg

输出信号(10x 探头):

Out.jpg

这种情况的原因是什么? 这是合理的吗?

UPD:当我将 Ax、SD 和 EN 引脚短接至 8V(电源引脚)时、它们似乎可以正常工作。 我不明白为什么它们不在 3.3V 电压下工作。 因此、我怀疑使用单电源为器件供电是问题... 但我能得到一些合格的解释“为什么“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享此更新。 只是为了确认、您是否说该器件现在会通过不同的通道进行切换、并且当 A0 和 A1 连接到 8V 且 EN 和 SD 为接地时、工作正常? EN 和 SD 接地时、我假设 A0 和 A1 在 3.3V 电压下工作。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而是使用 8V 电压来控制 Ax、SD 和 EN 时、它会响应命令。 但它不是“工作正常“、我的意思是输出信号以某种方式很奇怪、因为它只是将所有信号切割到 1V 以下。

    我之前尝试了您的建议、器件不响应 3.3V 控制信号(即使 EN 和 SD 连接到 GND 时也是如此)。

    我怀疑器件无法通过单电源供电... 但为什么数据表中的噪声显然会保持不变呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这很有趣、因为我不知道为什么控制引脚不会以 GND 为基准、因为这是您为 GND 引脚设置的。 您能共享在输入引脚上设置的输入信号吗?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我的想法。

    我第一篇帖子中的第一张示波器图片是输入信号。 第二个是输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉我没有注意到您有输入和输出。 通过查看输入信号、我认为该电路可能超出器件的输入范围。 由于它采用单电源配置、我们始终建议将输入偏移到 1/2 Vs、以确保不会超出任何器件的输入范围。 输入信号似乎以接地为中心、这将超出器件的输入范围。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电源更改为+/–3.3V、而不是单个+8V 电源、现在它可以按预期工作。 可以使用 3.3V 信号更改地址。  
    因此、这里的底线是器件无法使用单电源运行、并维护数据表中的规格。 我真的建议更新零件的文档。