This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:2 通道像素交错模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586051/tvp5158-2-ch-pixel-interleaved-mode

部件号: TVP5158

您好:
我们目前正在使用 TVP5158 开发设备。
我们将其配置为运行 2 通道像素交错模式 、并按如下方式设置输出:

  • 端口 A :通道 1 和通道 2

  • 端口 B :通道 3 和通道 4
    (寄存器设置:0b = 0x50、B2 = 0x27、B4 = 0xE4)

但是、我们观察到了这一点 端口 A 输出通道 1 和通道 3 、而 端口 B 输出通道 2 和通道 4
(这已通过检查端口 A 上的数字输出确认。)
您能帮助我们了解导致此问题的原因吗?

此外、每次关闭和打开电源时、 端口 A 上的通道 1 和通道 3 交换 同时、 端口 B 上的通道 2 和通道 4 在上电时交换。
您能告诉我们是什么原因导致了这种行为吗?

作为参考、接收器件是 MDIN380 过去我们使用了 TW2866 4 通道解码器 处于相同的 2 通道像素交错模式下、工作正常。

感谢您的帮助。