This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:与微型 7020 FPGA 同步。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585380/dp83640-synchronization-with-the-microzed-7020-fpga

器件型号: DP83640

尊敬的 TI:  

我们正在为数字变电站应用的 PTP 协议进行 IEEE 1588 时间戳处理。 目前、我们对 Zynq 的 GEM 感到震惊、因为它在其 PHY 上不提供任何时间戳支持。  

我们希望将 DP83640 Precision PHYTERTm — IEEE 1588 精确时间协议收发器连接到 PL 结构引脚、然后使用 EMIO 将 GEM 连接到 DP8340。 我们将使用 emacpcdriver set 和 mdio 与它进行通信。  

我们有几个快速的问题.  

1.它是否能够同步并连接到 Zynq 电路板 MDIO 和驱动程序。  
2. 它有自己的驱动程序. 可以通过 Zynq 处理器访问它还是有一些规格?  
3.还需要配置 pps 脉冲?  
4.我们是否需要知道其他任何东西之前去做它,或者有一个更好的产品在时间戳和 PTP 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1、它能够同步并连接 Zynq 电路板的 MDIO。
    2.我们支持 Linux 驱动程序。  
    3. PPS 脉冲必须配置为输出。  
    4、此零件可以做 100 米。 目前、TI 没有适用于 1G 的 PTP 解决方案。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说,100 米是好的。

    谢谢。
    还有一个快速问题。


    所以我的流水线就像 8 并行流水线 16 位 ADC 数据目前以 2kSPS 采样,但我的传输速率是 4000 个样本/秒。 它在自由运行时钟上采样的电流。  
    所以你会建议我先运行 PTP 同步,然后 pps 脉冲将与 PTP 时钟同步。 然后从那里我开始转换和计数器=0。  

    但我使用 axi-lite 然后传输数据包从我的 HDL 代码. 这是一个问题。 或者您建议用 HDL 编写以太网协议吗? 或者它会有很大的效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议进行 PTP 同步、以便 Pps 脉冲将与 PTP 时钟同步。 这样、您的数据将保证由同步时钟计时。

    AXI 总线应该适合传输数据。 但是、以太网数据已经是 MII 格式。 是否要将 MII 转换为 AXI? 可以这样做、但直接采用 MII 格式的数据肯定比用于 AXI 总线的转换具有更少的延迟。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解它的方式(请纠正我的错误)。  
    DP83640 模块接收 PTP 数据包和时间戳、并通过 MDIO 寄存器将这些数据包发送到 Zynq。 我们还提供 PTP 软件栈、使 Zynq 时钟与 PTP 时钟对齐、并提供与之同步的 Pps。  

    然后,我会使用这个同步的 pps 来生成我的包,并对它们进行计数(在寄存器中)。 我不使用 BRAM 或 DDR 作为要发送的样本是小的 4000 个样本/秒,即使我正在以更高的速率采样,然后根据我的计时器中断和 axi-slave 寄存器选择要发送的数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    一旦数据包被时间戳处理、数据包将通过 MII/RMII 接口发送到 FPGA。 PHY 将在数据包中添加时间戳、因此您不必通过 MDIO 总线读取 PHY 寄存器、除非您愿意这样做。  

    是的、MAC 可以通过 1588 时钟输出与 PHY 时钟同步、也可以通过 1588 时钟输入将时钟输入到 PHY 中来将 PHY 与 MAC 的时钟同步。  


    然后我会使用这个同步的 pps 来生成我的数据包并对它们进行计数(在注册表中)。 我不使用 BRAM 或 DDR 作为要发送的样本是小的 4000 个样本/秒,即使我正在以更高的速率采样,然后根据我的计时器中断和 axi-slave 寄存器选择要发送的数据包。  
    [/报价]

    为此、您是否考虑使用 1588 事件触发、以便可以跟踪何时将数据包发送出去? 如果是,是的,你的直觉将是正确的。  

    此致、
    j