This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:数据表帮助

Guru**** 2833915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584400/max3232-datasheet-assistance

部件号: MAX3232

大家好、E2E 专家:

MAX3232 具有±15kV ESD 保护功能的 3V 至 5.5V 多通道 RS –232 线路驱动器和接收器数据表(修订版 O)

我正在为某种设计寻找这种 IC、但有一些数据表无法回答的问题。 我正在寻找 VCC 为 5V 时的输出行为。 只有当 VCC 为 3V3 时才会显示信息和图形。 具体而言、VCC = 5V 时的应用曲线、典型特性和参数测量信息非常有用。  

如果我有一个 3V3 逻辑 UART 输入进入器件、那么如果 IC VCC 为 5V、它是否能够正常通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 决定逻辑 I/O 电压。 必须使用 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在查找 VCC 为 5V 时的输出行为。 只有当 VCC 为 3V3 时才会显示信息和图形。 具体而言、VCC = 5V 时的应用曲线、典型特性和参数测量信息非常有用。  [/报价]

    您可以 估算 DOUT 驱动器的 Ron、但使用 VOH 和 Vol 的电气参数  

    如果我有一个 3V3 逻辑 VCC 输入进入器件、如果 IC UART 为 5V、它是否能够正常通信?

    建议运行条件表显示、当 Vcc 为 5V 时、TTL 输入的 VIH 和 VIL 为 2.4V 和 0.8V。 因此、从技术上讲、您可以具有 5V 的 Vcc、并对 DIN 引脚应用 3.3V 逻辑。

    - Bobby

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby、  

    感谢您的答复、Rout 是否为 5V 逻辑、Vcc 是否为 5V? 内部电荷泵是否也输出 5.5V? 如何使驱动器输出达到 13.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Rout 是否为 5V 逻辑、Vcc 是否为 5V?

    正确。 您需要使用电平转换器器件将其降压转换、或者您可以尝试通过电阻分压器被动执行此操作。

    内部电荷泵输出是否也为 5.5V?

    仅在 RS232 侧、不在 TTL (Rout) 侧。

    您是否可以将驱动程序输出设置为 13.2V?

    我们的 RS232 器件均不会输出此类电压。 除非您提供自己的+/–13V 电源、否则最高为+/–9V。

    - Bobby