This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:在 USB2 模式下使用 USB-C 端口实现 TUSB2046B

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586995/tusb2046b-tusb2046b-implementation-using-usb-c-ports-in-usb2-mode

器件型号: TUSB2046B
主题: TPS2044 中讨论的其他器件

我需要有人仔细检查我们使用 TUSB2046B 集线器将 USB 2 模式下的多个 USB-C 端口链接到微控制器的实现方案。

我们以前无法使集线器管理的三个端口进行通信、只有使用 OTG 端口的端口可以枚举、但这一个端口完全绕过集线器、仅使用 TPS2044 进行保护。

我们的设计是否明显有问题?

image.png

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      我正在进行原理图审阅、应该在明天完成。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:  

       原理图看起来非常好、只需在每个电源上添加电容器。

    e2e.ti.com/.../TUSB2046-Schematic-Review-Helper.pdf

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    非常感谢,这是非常令人放心! 我将确保存在足够的去耦、

    此致、

    Louis