This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:IBIS 模型

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586858/tca9509-ibis-model

部件号: TCA9509
主题中讨论的其他部分: TCA9517ATCA9517

尊敬的专家:

我的客户想确认 TCA9509 的 IBIS 模型中是否考虑了内部 1mA 电流源? 也就是说、 是否已经等效于包含上拉电阻器?

同样、TCA9517A 的 IBIS 模型是否包含上拉电阻器?

此致、
海亮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    它应包括 1mA 电流源。

    为了仔细检查、TCA9509 是否在没有外部上拉电阻的情况下在 A 侧提供输出高电平?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    我相信内部电流源可以用作上拉电阻器。 您是否要与您的团队再次核实。  

    有任何关于 TCA9517 的评论吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    TCA9509 应对 IBIS 中的 1mA 电流源进行建模。  

    TCA9517A 没有内部 PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler