This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:TPSM82902SISR 的备选器件

Guru**** 2801745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586910/tpsm82902-alternate-part-for-tpsm82902sisr

器件型号: TPSM82902

尊敬的团队:

由于我在 TPSM82902SISR 中遇到反向驱动问题、因此您能否建议任何不需要输出电感器并且不应该从输出到输入反向驱动电压的稳压器。

申请:
输入电压:12V
输出电压:5V 2A

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    如果采用任何降压转换器、则无法避免输出到输入。

    必须在输入端使用背对背 FET 或电子保险丝。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassen:

    如果 在稳压器的输出侧添加肖特基二极管 ACDBQC140L-HF、会导致任何问题、该怎么办?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...您可以添加肖特基二极管、而不会出现问题。

    此致、

    Haseen。