This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750:TL16C750IPM 为 DMS

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750, TL16C750E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587056/tl16c750-tl16c750ipm-is-dms

部件号: TL16C750

TL16C750IPM 器件为 DMS。 是否有其他器件可以替代工作温度为–40°C 至 85°C 的此器件? TL16C750 器件仍然可用、但似乎没有任何仍在生产的器件具有此温度等级。

请告知是否有其他选项。

谢谢、

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NATE、

    我可能会介绍 TL16C750E。

    但总体而言、这些器件被视为传统器件。 长期来看、最好还是研究在其引脚中内置了 UART 的微控制器。  

    - Bobby