This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:可能的数据表拼写错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587068/sn75dp130-possible-datasheet-typo

器件型号: SN75DP130

您好、请参阅第 7.3 节“建议运行条件“

 

对于 V IH 和 V IL、  

V IH 的电压范围为 1.9V 至 3.6V、但标称 RST 引脚电压列为 0.75V、这绝不在 1.9V 至 3.6V 范围内。  

 

V IL 的范围为 0 - 0.8V、其中 nom 为 0.3V、这确实很好地处于该标称范围内。  

 

在尝试纠正设计时、请告知我们。 这非常令人困惑。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    与器件上的其他输入引脚相比、RST 引脚遵循不同的 VIH (0.75V) 和 VIL (0.3V)。 列出的其他输入引脚的最小最大值不适用于 RST 引脚。  

    此致、
    j