This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:使资源加倍

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS64BR111, DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583810/ds64br111-doubling-the-resources

部件号: DS64BR111
主题中讨论的其他部件: DS64BR401、DS100BR410

几年前、我使用此部件创建了 SATA 链接: DS64BR111 具有输入均衡和 输出去加重功能的超低功耗 6.4Gbps 2 通道中继器。 我创建了 一个双向传输链路。 我正在寻找将资源加倍的选项、以便为两个双向链路创建 SATA 转接驱动器。 您能给我推荐一个功能完全相同但渠道翻倍的部件吗?  我明白了 DS64BR401 但它并不完全相同、它有 4 个通道、而不是两个通道。

谢谢、

Jacek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在研究这个、我将回复 Shorty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    为此、我相信 我们目前最接近的设备是 DS100BR410、它是一个四信道中继器、尽管设备功能与 DS64BR111 略有不同。 如果这不起作用、那么我认为下一个最佳解决方案是使用两个 DS64BR111。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。