This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32 最大输入电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585922/am26c32-am26c32-max-input-current

器件型号: AM26C32

您好:

我想知道 AM26C32 的最大输入电流。 我们使用 AM26C32 的 2 个通道(其他 2 个通道浮动)和 Mile 512–4096 CPT 编码器。

全速(特定电机 6000rpm)下的预期最大电流是多少?

 

非常感谢、

Georgios  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgios:

    我不是 100%确定我理解了这个问题。 该器件的 阻抗约为 12k Ω。 对 RS485/422 驱动器电流负载的影响应尽可能小。

    您是否询问器件在 RS422 侧的输入引脚或在 TTL 侧的器件输出引脚?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    我们的目标是调整 AM26C32 电源稳压器的大小。

    器件在最坏情况下的静态电源电流为 15mA、我们仅使用 4 个通道中的 2 个通道。 在驱动器侧、我们在 MCU 上有 50K 的内部选择。

    输入侧和输出侧在最坏情况下的总电流消耗是多少?

    非常感谢、

    Georgios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入侧(RS422 差分引脚)的最坏情况是共模–10V。 最大值为每个引脚的 2.5mA。 如果使用了 4 个差分引脚、则从输入侧(A/B 引脚)可以达到 2.5x4 =~Ω 10mA。  

    我想说的 TTL 输出(Y 引脚)的最坏情况是 25mA。 如果我们假设 2 个引脚短接至 GND/Vcc、那么您可以获得每个通道的 25mA(很可能会提前饱和)。 TTL 输出的 50mA。

    到目前为止总共是 60mA。 将电源电流增加到 15mA 将得到总计 75mA。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    关于 2 个未使用的通道、它们对电流消耗有何影响?

    以下哪项是最大限度地减少其消耗的最佳连接实践?

    非常感谢、

    Georgios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的通道实际上没有太大作用、因为它们在内部偏置到 Vcc/GND、因此不会悬空。 漏电流为每个 引脚 Vcc/12k。 这大约是.5mA 或 2mA TOTAL。  

    可以将这些引脚悬空。 (它们在内部连接到 Vcc/GND,因此它们实际上不会悬空)。

    - Bobby