This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:MAX3120EUA+ TI 交叉参考

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586543/tir1000-max3120eua-ti-cross

部件号: TIR1000

您好的团队、

我的客户问的问题 MAX3120EUA+ TI 交叉产品。

您能提出替代方案吗?

TIR1000 是否可以解决问题? 或者、我们应该使用 MSPM0 吗?

我不太确定如何配置 IrDA 解决方案。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    否 TIR1000 不能很好地替代此设备。 补偿解决方案似乎不是引脚对引脚的、并且具有自己的内部时钟、而 TIR 需要外部 16 倍时钟。  

    我认为您可能需要咨询 MSP 团队、看看他们是否可以支持替代方案。

    - Bobby