This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:参考时钟要求检查

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586101/ds110df410-reference-clock-requirements-check

部件号: DS110DF410

尊敬的专家:

我们想仔细检查一下:

除了 100PPM 和 2.5V 时钟电平之外、我们必须遵循哪些要求。

尽管数据表上似乎没有任何严格的相位/噪声要求。

image.png

Thanka 很多!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我将在内部进行检查、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

      应遵循数据表的引脚功能和电气特性部分中列出的要求。  下面包括了电气特性部分中建议的基准时钟规格。

    此致、

    GREG