This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AVDRQ1:MCU 为 3.3V、VCC = 5V — 电平转换和 STB 控制

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586616/tcan1044a-q1-tcan1044avdrq1-mcu-at-3-3-v-with-vcc-5-v-level-shifting-and-stb-control

器件型号: TCAN1044A-Q1

我们在设计中使用的是 TCAN1044AVDRQ1 CAN 收发器。
收发器由 VCC = 5V 供电、我们的 MCU 在 3.3V 逻辑电平下运行。

  1. 我们是否需要任何 MCU (TXD/RXD) 和收发器之间进行电平转换?

  2. 我们是否可以直接从 3.3V MCU GPIO 驱动 STB 引脚以控制待机模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjali:

    1.您需要为 VIO 引脚提供 3.3V 电压、则无需在 TXD/RXD 引脚上使用外部电平转换器。

    2.是的。

    此致、

    Sean