器件型号: DS90UB947-Q1
尊敬的 FAE:
1.故障说明
使用 ds90ub947 和 ds90ub948 的应用程序可能会偶尔出现黑屏问题。 再次初始化 ds90ub947 和 ds90ub948 并正常显示一段时间后、可能会再次出现黑屏
LVDS 视频参数
CLK 频率= 85.18Mhz
FPS = 60Hz
HFP:60、hs:22、HBP:10、HACT:1920、htotal:2012
VFP:3、Vs:1、VBP:4、VACT:720、vtotal:728
3. ds90ub947 寄存器
ub947 DTC 失败、reg:0x5A、rdval:0x4d;fpdlink 未就绪
4. ds90ub948 注册
ub948 DTC 失败、reg:0x1C、rdval:0x32;解串器未锁定
咨询问题:
1.在 ds90ub947 和 ds90ub948 中,可能导致寄存器参数不正确的原因是什么
2.我认为它与线束传输的信号质量有关。 如何确定信号质量是否符合芯片的设计要求
3.双绞线电缆上 FDPLINK 传输的信号要求是什么,具体参数是什么,如何进行检测