Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1
器件型号: DS90UB964-Q1
1. TI 客户在使用 TI 默认方法时没有问题。 请提供 TI 默认过程和参数。
2.在测试了一定数量的参数值后, TI 会显示“锁定完成“。
需要多少个值?
3.每次上电时是否都需要重新运行 AEQ?
4、AEQ 的锁定时间最快、最慢是什么?
5.我们希望防止开机后解锁或屏幕闪烁。 如果发生解锁、它将重新扫描。 这是否会导致屏幕闪烁?
6、能否实现无闪烁屏幕?
7.我们公司扫描了 20 个系统,与 TI 的默认值相比,EQ 值向上偏置。 这是正常的吗? 我们应该如何调整它?
TI 默认值:TI964 默认值
SP:寄存器[0x41]= 0xA3 è 3 ~ 10
EQ:reg [0xD5]= 0xf8 è 8 ~ 15 使用 TI 工具扫描的 20 个系统(使用 4M/15M 电缆长度)、SP/EQ 范围如下:
(SP 5~8、EQ CAM1~6=5~7、CAM7~8=6~8)
8、经过验证,我公司发现两个集成电路的 EQ 范围(具有相同的电缆和摄像头)有很大的不同。 什么范围差异被认为是可接受的?