器件型号: DP83822HF
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
根据第 7.6 节“时序要求、上电时序“、T2 被定义为中的最大值 200ms 在复位和 MDC 之间上电后。
然而、在第 7.8 节“时序要求、复位时序“中、T2 被定义为最大值 2ms 在复位后、MDC 恢复为高电平。
- 能否详细说明一下上电与复位后 MDC 存在时序差异的原因?
- 约为 60ms 在 RESET 引脚恢复高电平后、MDC 是否足以启动? 如果超过 200ms 该怎么办?
- 您能否确认在上电期间、复位是否在预期时间和预期持续时间内被拉至低电平? 我们根据图 7-2“具有不稳定 XI 输入的上电“切换 RESET 引脚。
我会附上测量结果以供您查看。


复位后的 MDC 时序:
此致、
Danilo