This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:高温下的 VBR

Guru**** 2933640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1, TPD1E10B06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582821/tpd1e10b06-q1-vbr-at-high-temp

器件型号: TPD1E10B06-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04-Q1

尊敬的团队:

 

我知道 VBR 值是当 ESD 电压大于 VBR 时、ESD 会将电压钳位在特定电压。 我想知道 VCLAMP 是否会受到温度的影响。  

您是否有 VCLAMP 与温度之间的关系图示例?  

image.png

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    此器件没有任何 VCLAMP 与温度之间的关系、但是的、VCLAMP 很可能在温度较高时会略微升高。 如果需要、我们可以获得不同温度下的击穿电压数据。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    请分享  TPD1E01B04-Q1 的击穿电压与温度数据。

    此致、

    CHIHYU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKenzie、 CHIHYU、

    我们发现、在高温下、VCLAMP 电压/VBR 可能较低。 我想检查一下这是否合理。  

    此致、
    Roy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    需要哪款器件? 我最初认为这适用于 TPD1E10B06-Q1、但现在提到了 TPD1E01B04-Q1。 请告诉我、然后我可以继续提供相关信息。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie、Roy:

    我 需要  TPD1E01B04-Q1。

    谢谢你。

    最好的注意、

    CHIHYU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy, Chihyu,  

    在较高温度下、击穿电压确实会降低。 请参阅下图。

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    感谢您的信息。

    我还想了解保持电压与温度数据。

    您是否有保持电压 与温度数据?

    此致、

    Chihyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihyu:  

    让我看看是否有保持与温度之间的关系、下面我会回复您。 您需要它的原因是什么?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    我知道部件在击穿后将成为保持电压。

    由于我知道 VBR 与温度、因此我还想知道保持与温度之间的关系。

    此致、

    Chihyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihyu:  

    为了确保我们位于同一个页面上、您想知道 当电压快速恢复时、温度对电压有何影响(下图中的 VH)? 我想确保不需要钳位电压。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    我询问下图中的保持电压 。

    此致、

    Chihyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihyu:  

    请参见下图。  

    此致、

    McKenzie