This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:技术咨询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS302, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584604/esd204-technical-inquiry

器件型号: ESD204

尊敬的团队:

我是否可以 将 ESD204DQAR 用于 USB 2.0 接口 ESD 保护?

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    是、ESD204DQAR 可用于 USB 2.0 ESD 保护。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    您是否可以为具有 2 个通道的 USB 2.0 建议使用相同规格的 ESD 二极管、因为我现在不需要四通道 ESD。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    这两种替代方案是 ESD122 或 ESDS302 。 您仍然可以使用 ESD204 并将不需要的引脚接地或悬空。  

    此致、

    McKenzie