This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:浪涌钳位特性

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583384/tvs2200-surge-clamp-characteristics

器件型号: TVS2200

尊敬的团队:

我的客户正在评估 TVS2200DRVR、以钳制 VIN=19.5V 的交流适配器输入线路上的浪涌。
他们想了解 TVS2200 的浪涌钳位的以下特性。

1) 是否有一个特性图显示温度和钳位电压之间的关系?

2) 如果脉冲短于 IEC 61000-4-5 浪涌 (8/20 μ s)、那么他们应该注意什么?
  根据这些评估结果、实际测量值约为 1.5/3usec、最大电流值为 15A。

3) 在指定限制范围内使用时、浪涌数量是否有限制(例如 20A)?

4) 使用 TVS2200 保护装置作为这段时间的防浪涌保护器件时、是否需要注意布局中的事项?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:  

    请参阅以下答案:

    1.钳位电压与温度之间的关系可以在数据表中找到 — 图 7-8

    2.一切都应该好,如果它是一个较短的脉冲。 如果客户遇到任何问题、请联系我们、我们可以提供帮助。  

    3.我们对该部件进行了可靠性测试。 在 125°C、35A 下、该时产生了 5000 个重复脉冲。 如需更多信息、请参阅数据表的第 8.4 节。  

    4.对于布局、我们始终建议将 TVS 二极管放置在尽可能靠近瞬态事件连接器或源的位置。 第 9.4 节提供了有关布局的信息。  

    TVS2200 数据表

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    您能告诉我关于#3 的问题吗?
    如果脉冲是单脉冲而不是重复脉冲、那么浪涌时间数量是否有限制?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:  

    随着时间的推移、我们没有对单个脉冲进行任何测试。 在高温下、5000 个脉冲之间的时间很短、这是相当费力的、因此我预计该器件可以承受超过 5000 个脉冲。  

    它的应用是什么? 它是否经常接收脉冲?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    此应用用于从交流适配器在桶形插孔输入端提供浪涌保护。 因此、客户应考虑用户拔下和拔下桶形插孔的次数。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    很有道理。 我们对该部件进行的唯一剧烈测试是 5000 个重复脉冲、在该设备上没有进行任何中断部件测试。  

    此致、

    McKenzie