This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:EtherCAT 主站

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586578/dp83867e-ethercat-master

器件型号: DP83867E

您好、

DP83867ERGZR 是否支持 EtherCAT 主站? 我找到了提到 EtherCAT 主站的功能。

但我在数据表中找不到相对信息。 谢谢!

83867.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否在寻找 EtherCAT 或 EtherCAT-G(千兆位 EtherCAT)? 如果您只需要标准 EtherCAT、我推荐使用 DP83826A 而不是 DP83867。

    从 PHY 的角度来看、DP83867 位于 EtherCAT 主器件还是从器件上无关紧要。 PHY 只需在 MAC 接口和 MDI 之间转换数据。查看Beckhoff 的 EtherCAT PHY 选择指南第 3.3.1 节、列出了 DP83867E 与 EtherCAT-G 兼容

    此致、

    Shane