This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041EVM:TUSB8041EVM 参考设计布局请求

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580173/tusb8041-tusb8041evm-request-for-tusb8041evm-reference-design-layout

器件型号: TUSB8041

TI 客户支持建议我在此发布以获取参考设计文件。 有人能否向我发送有关 TUSB8041EVM 评估模块的电路板布局布线、原理图、BOM 等的电子邮件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我已向一个朋友发送申请一个 E2E;如果您接受我可以向您私人发送 EVM 设计文件的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我目前正在处理 tusb8041 四端口,所以我需要一些参考,可以共享一个原理图和设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发送了一个友谊请求。 请接受、我将通过私人消息来剃除文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我接受您的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、只是发送了文件!