This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S480:USB PD EPR 240W 充电器 SCH 回顾

Guru**** 2918450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586274/tpd4s480-usb-pd-epr-240w-charger-sch-review

器件型号: TPD4S480

您好、

非常感谢 TI 专家帮助查看支持 EPR 240W 的 USB PD 充电器的原理图设计。 充电器仅受电、因此不需要双向功能。 充电器的唯一功能是为 7 节锂电池组充电。 电池包直接从其端子 (PACK+、PACK-) 上为其负载供电。

我附上了原理图和整个 Altium 工程的 PDF 文件。

Charger.pdf  

充电器 v1 - 251111.zip  

如果您需要更多信息来进行彻底的审查、请立即告知我。 我也非常感谢您提出的任何其他建议、请不要拖延。

谢谢!

Samo Smodiš ć