This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:TCAN1043HG-Q1 的 ISO 7637-3 瞬态测试失败

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586035/tcan1043hg-q1-iso-7637-3-transients-test-failure-for-tcan1043hg-q1

器件型号: TCAN1043HG-Q1

您好、

我们在执行 ISO 7637-3 瞬态测试时遇到故障、测试要求如下:

image.png

CAN 通信在测试期间报告一些错误帧、但未停止。

然后、我查看了 TCAN1043HGDMTTQ1 的数据表、提到收发器可以通过更严格的测试、如下所示:

image.png

因此、我想确认、如数据表中所述、通过测试是否意味着收发器顺利通过且没有任何错误、或者是否仍然可能存在一些错误帧?

测试失败的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏宁:

    数据表中的规格是未发现器件损坏情况的绝对最大额定值、 这并不意味着在进行 CAN 通信时不会出现错误帧。

    当您在 CAN 总线上应用瞬态时、预计会看到错误帧。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速反馈。 还有一个问题、如果  高于“接收器共模电压:±30V“的瞬态电压会出错吗?

    我的意思是:因为我的测试电压是 35V,高于最高共模电压 30V,所以我们遇到了错误? 我是对的吗?  

    此测试电压与数据表中的共模电压之间是否存在任何关系?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏宁:

    因为我的测试电压为 35V、高于 30V 最大共模电压、所以遇到了错误吗? 我是对的吗?  [/报价]

    答案可能是肯定的。 请注意、30V 不是绝对最大值(“H"器“器件为 70V)。 因此、收发器可能会错误地解读 CAN 总线、而这仅取决于确切时刻的差分电压。  

    该测试电压与数据表中的共模电压之间是否存在任何关系?

    不,不是我的知识。 CAN 收发器经设计可承受 ESD 冲击。 不需要它们来确保在放电事件期间进行 100%通信。  

    此致、

    Ethan

    [/quote]