This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:当温度超过 60°C 时、一个特定批次器件无输出

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585716/sn65hvd1050-one-specific-lot-part-has-no-output-when-temperature-goes-above-60c

器件型号: SN65HVD1050

您好的团队、

我的客户报告了一个问题:他们有 4 个批次、即:

  • 57KC77F
  • 51KA199
  • 45KAQYY
  • 49KAYTX

只有 49KAYTX 批次器件报告了该问题:当温度超过 60°C 时、无输出。

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    您的意思是、当环境温度升高到 60°C 以上时、CAN 通信是否停止? 他们是否按照 IC 进行了 ABA 交换测试以确认问题?

    如果是、请让他们提交客户故障分析。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的支持、我们找到了根本案例。

    谢谢!

    Jayden Li