请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLIN1431-Q1
你(们)好
初始看门狗窗口的给定时间为 150ms 至 200ms。
-
- 这是否意味着我们必须在 150ms 至 200ms 之间触发? 或在 150ms 内触发?
- 该触发时序是可通过 SW 还是其他器件配置?
谢谢、
Sri Viswa.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TLIN1431-Q1
你(们)好
初始看门狗窗口的给定时间为 150ms 至 200ms。