This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:SIgCon Architect 工具

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578163/ds320pr1601-sigcon-architect-tool

器件型号: DS320PR1601

是 32、是用于配置 DS320PR1601 时 SigCon Architect 工具允许的最大配置数。 如果是这样、是否可以增加或必须将一个设计拆分为多个单独的链以支持 32 个以上的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否澄清是什么导致 SigCon Architect 中 32 种配置受到限制?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EEPROM 页面上、配置数量不能增加到 32 以上。 如果您输入的数字大于 32、它将恢复为 21

    此致、

    Michael McLoughlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的澄清。 您尝试使用 32 个以上的配置实施什么? 该器件只有 32 个通道、这会导致 SigCon Architect 受到限制。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    由于您可以 在同一总线上有多个器件、因此配置数量很容易超过 32 个。 在一种情况下、我们可以从同一 EEPROM 配置 4 个器件、相当于 t0 128 个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我明白了。 在这种情况下、这可能是 SigCon Architect GUI 的限制、因为 EEPROM 页面不支持选择不同的器件/配置。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    我能够选择不同的器件、问题在于 GUI 似乎限制了 配置的数量、而没有明显的原因。 是否有任何机会 修复此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将为我们的软件团队记下这一点、但目前没有针对 GUI 进行此类修复的时间表。

    此致、

    GREG