This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD22:关于 SN65HVD22EVM 中 R21 的功能

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586287/sn65hvd22-about-the-function-of-r21-in-the-sn65hvd22evm

部件号: SN65HVD22

尊敬的先生:

该参考电路位于 SN65HVD22EVM 用户指南的第 25 页。

在接收器输出端、电路中 R21 的函数是什么? 如何计算 R21 电阻值​​为 453 欧姆? 为什么不安装 R12?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我认为 R21 电阻器没有任何理由设为 453 Ω。 向 Routput 添加电阻有助于消除过冲/下冲或限制短路期间的电流。 但是电阻过大会影响器件可以支持的最大数据速率。  

    R12 假定输入将使用 50 欧姆电阻器端接。 在几乎所有情况下、都不需要这样做。 TTL 输出上的端接通常不是在 RS485/422 中完成的。 您可能在较高速度协议下看到它、如 LVDS。

    - Bobby