This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:DS92LV18:数据表 PCB 布局和电源系统注意事项

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585544/ds92lv18-ds92lv18-datasheet-pcb-layout-and-power-system-considerations

部件号: DS92LV18

以下项目请联系我们

(1) DVDD、PVDD 或 AVDD 都建议使用实心接地层。 使用分离平面可能会导致接地环路或器件的各种接地电位差。  

-->这是否意味着将 DGND、PGND、AGND 连接到公共 GND?

(2) 四舍五入至标准值、为每个 DVDD 引脚选择 0.1uF。

-->在 DS92LV18 上、是否需要在 PVDD、AVDD 以及 DVDD 的每个电源引脚上使用 0.1uF 电容器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -->这是否意味着将 DGND、PGND、AGND 连接到通用 GND?

    是的、正确。 我们建议为每个电源 GND 引脚使用一个公共平面。

    -->在 DS92LV18 上、是否需要在 PVDD、AVDD 和 DVDD 的每个电源引脚上使用 0.1uF 电容器?

    我建议每个 DVDD、AVDD 和 PVDD 引脚使用 100uF、是的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    根据这些信息、我了解设计指南(SNLA202、第 9 页)中的图如下所示。 这种情况可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我建议遵循设计指南。

    谢谢、

    Ryan