This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC176A:内容

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586017/sn75lbc176a-content

器件型号: SN75LBC176A

大家好!


如果我想查看内容、使用质量、可靠性和封装信息是否正确?
如果还有其他方法、请告诉我。

此外、我想查看 SN75LBC176ADR 的内容、但我无法找到、因为它是 EOL。
我想确认它是否含有铝。 这是可能的吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    是的、这应该是检查材料成分的方法。

    您可以改用 SN65LBC176ADR 进行材料搜索。 这将提供与搜索 SN75 版本相同的结果。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    我能否理解 SN65LBC176ADR 和 SN75LBC176ADR 的材料成分相同?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是相同的。 器件的不同之处在于它们支持的温度范围。 与 SN65 相比、SN75 只有不同的测试程序屏幕。

    - Bobby