This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:适用于 HDMI2.1 应用的 PCIe Gen5 转接驱动器多路复用器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586077/sn75lvpe5421-pcie-gen5-redriver-mux-for-hdmi2-1-application

器件型号: SN75LVPE5421

尊敬的团队:

我是否可以知道 PCIe Gen5 转接驱动器多路复用器 SN75LVPE5421 是否可用于 HDMI2.1 应用?

仅提及了 DisplayPort、请告知。

 

谢谢、此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    该器件尚未经过明确测试、但交流耦合 HDMI2.1 信号可与 SN75LVPE5421 配合使用。