This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548APWR 父亲?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585459/tca9548a-tca9548apwr-fakes

器件型号: TCA9548A

大家好!

在我的最新生产批次中、我收到很多关于 I2C 总线问题的投诉。
调试时、我注意到 TCA9548APWR 开关没有响应任何命令。

然后我开始注意到芯片标记的差异。
让我的 EMS 承担风险、并在未通知我的情况下从经纪人处购买?

20251108_193649.jpg20251108_193839.jpg

带有白点标记的不起作用。 如何查看芯片的外观?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您从哪里订购这些商品以及何时订购?
    您是否有订单的贴纸/收据? 该文档将提供 有关其发货和制造的更多详细信息。  

    我无法从 软件包中显示的内容找到批次信息。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早在 2022 年、我的 EMS 就开始通过他“值得信赖“的经纪商订购这个产品、当时采购是一项巨大的挑战。
    TI 是否使用白色激光雕刻针 1 标记来制造这些芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我从未在我们的包装上看到过这种白色的雕刻。  
    我也无法在我们的内部系统中找到该批次。

    您能分享您的经纪商是谁吗? 他们可能订购了“错误“部件。

    谢谢、

    NIR