This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90USB945 中的图形模式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586411/ds90ub954-q1-pattern-mode-in-ds90usb945

器件型号: DS90UB954-Q1

尊敬的团队:

我想再次向您询问以下问题:

DS90USB945 图形模式是否支持 4 个虚拟通道 MIPI 数据? 我们只能找到单个 VC0 MIPI 数据 寄存器设置。 如果它可以用于 4 个通道、什么是寄存器配置?  

 

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Patgen 将生成具有一个虚拟通道的单个流。 Steam 使用的虚拟通道在间接 patgen 寄存器 0x03 中控制。 如果需要测试多个虚拟通道值、则可以更新寄存器以切换该值、但在给定的时间只能使用一个通道。