This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS100BR410 PCIe 3.0 +时钟信号

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586918/ds100br410-ds100br410-pcie-3-0-clock-signal

部件号: DS100BR410

尊敬的支持团队:

我有关于 DS100BR410(四通道转接驱动器)的技术问题。 我正在考虑在 PCIe Gen3 应用中使用该器件、希望您在以下两点方面予以确认:

  1. 是否可以使用 DS100BR410 重新驱动单个 PCIe 3.0 数据通道(一个差分对)、同时使用器件的其中一个其他通道来重新驱动 PCIe 参考时钟(即使用通道作为时钟转接驱动器)?  

  2. 如果不建议为时钟使用数据通道、您是否提供(或建议)适用于 PCIe 参考时钟分配且满足低抖动/HCSL 要求的专用 HCSL 时钟缓冲器? 我们最好是在寻找具有汽车认证 (AEC-Q100) 或耐辐射型号的器件 — 如果存在这些型号,您能告诉我们推荐的器件型号吗?

提前感谢您的帮助。

此致、
Michał μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我会研究这个,并尽快回到你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    这可能不起作用、因为转接驱动器不是为了重新驱动时钟而设计的。 REFLCK 有转接驱动器不会满足的要求、因此您 需要时钟缓冲器。 对于时钟缓冲器建议、您可以向时钟缓冲器团队发送查询。 如果您不能这样做、我可以在内部联系他们。

    此致、

    GREG