This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145 RXD 状态

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587799/tcan1145-q1-tcan1145-rxd-status

器件型号: TCAN1145-Q1

您好、TI 专家
我从 E2E 支持复制下面的描述,我同意它.  
当选择性唤醒处于运行状态时、器件将在睡眠模式下使用两种不同的状态:当 CAN 总线空闲时、WUP 接收器将处于运行状态、并监控总线的活动。 接收到 WUP 后、选择性唤醒接收器将变为活动状态、以监控总线的 WUF。 在此状态下、器件仍处于睡眠模式、INH 保持低电平。 如果接收到 WUF、器件将转换到待机模式并将 INH 引脚驱动至高电平。 如果未接收到 WUF、器件将保持睡眠模式、直到总线恢复到空闲状态。 一旦总线空闲时间超过 1 秒、选择性唤醒接收器将再次被禁用以节省电力、并将启用 WUP 接收器以监控总线活动
我想知道的是关于 RXD 级别状态。
当选择性唤醒处于运行状态时、接收到 WUP 时、器件仍处于睡眠模式、INH 保持低电平。 RXD 电平如何?(Vsup 始终为 12V 开启、Vio 始终为 3.3V 开启)
2.启用选择性唤醒、接收 WUP 和接收 WUF 时、RXD 电平如何?(Vsup 始终为 12V 开启、Vio 始终为 3.3V 开启)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    1。RXD 为高电平

    2.收发器将更改为待机模式、在 VIO 和 VCC 均>欠压阈值后、RXD 将被拉至低电平。

    此致、

    Sean