This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:确认了几个问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042GV-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587627/tcan1042-q1-several-questions-confirmed

器件型号: TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042GV-Q1

您好的团队、

请帮助确认:

1、总线故障保护是指 CANH 和 CANL 过压阈值。 是否有时间限制?

 2. TCAN1042 GVDRPRQ 1 和 TCAN1044 AVDRPRQ 1 之间的差异适用于哪些条件?

3、12V 系统和 24V 系统对接收器共模输入电压参数有任何要求  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    1.您是指 CANH/CANL 引脚的绝对最大额定值吗? 不能超过这些阈值。 只要电压处于绝对最大额定值范围内、就没有时间限制。

    2. TCAN1044AV-Q1 采用较新的技术、因此 价格较低、也支持高达 8Mbps 的速率。 TCAN1042GV-Q1 具有更好的 ESD 等级。 因此、如果您的客户不需要这些额外的 ESD 保护、更推荐使用 TCAN1044AV-Q1。

     ISO11898-2 定义了 CAN 的±12V 共模范围、它不依赖于电池电压。 TCAN1042-Q1 支持高达±30V 的更宽共模范围。

    此致、

    Sean