This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:设计查询

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586133/tpd1e10b06-design-inquiry

器件型号: TPD1E10B06

尊敬的团队:

我是否可以将 ESD 二极管 TPD1E10B06DPYR 用于模拟信号。

我想在 DAC IC 的输出端使用 ESD 二极管、即 134.4kHz 模拟信号。

我可以根据我的要求使用该二极管吗?我们是否在模拟信号上使用 ESD 二极管?

如果不是、请为我的模拟信号建议使用 ESD 二极管。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、您应该能够使用 TPD1E10B06DPYR。 如果您分享正在使用的 DAC IC、我可以仔细检查所需的参数。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    DAC IC 为 AD3552R。

    ADC IC 为 AD7768

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    能否指定在两个 IC 中尝试保护的线路? 谢谢你。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    这些线路是频率为 134.4kHz 的 DAC 输出线路。

    ADC 输入线路大约为 130kHz 模拟信号。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有电压绝对最大额定值? 这是我们通常用来决定二极管钳位电压是否会损坏下游 IC 的结果。 请纠正。如果我错、使用的引脚是 Rfb、如果是这样 、TPD1E10B06DPYR 应该可以正常工作。 ADC 中有哪些引脚?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我不知道绝对最大额定值。

    下面是我们用于输入线路的旧原理图

    ADC 输入的模拟输入通过 SMA 连接器、然后它通过增益放大器、再次是 ADC 的驱动器、然后只到达 ADC 输入端的信号。 输入增益放大器的电源为+12V 和–12V。 ADC 的输入范围为+/–4V、由 ADC 驱动器 IC 进行调节。

    同样、DAC 输出首先通过跨阻放大器、然后经过一些滤波器、最终到达 SMA 连接器。 DAC 的输出范围为+/–1.85V。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在这种情况下、将 TPD1E10B06DPYR 用于 DAC 不应该出现任何问题、因为 VRWM 的电压为 3.3V、远高于+/–1.85V、并且二极管电容非常低、因此它根本不应该影响信号。 此应用也需要它是双向的。

    现在 ADC +/–4V 的输入范围高于二极管 VRWM (3.3V)、这可能会影响某些信号、我建议使用 VRWM 为 5.5V 的二极管来留出一些裕度。

    此致、

    Bryan