This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:PRBS 发生器和任务模式使用

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586527/ds250df230-prbs-generator-and-mission-mode-usage

部件号: DS250DF230

您好、

SNLU182H(DS2x0DF810、DS250DFx10、DS250DF230 的编程人员指南)的第 33 页上有一条注释、说明 PRBS 发生器是一项测试特性、不适用于任务模式。 “任务模式使用“意味着什么? 这是否意味着使用 PRBS 功能作为产品的主要特性、而不是额定反复开启和关闭?

如果我坚持建议每个四核不启用 2 个以上的发电机/核查器、如果我采用了良好的热设计、我是否能够一次运行 600(理想情况下为 920)秒?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:  

    我将在内部进行检查、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    您参考的编程指南中的注释说明 PRBS 发生器工作正常、但通道数有限。 此外、器件验证侧重于典型用例(重定时器)、而不太强调 PRBS 发生器。  如果您遵循 PRBS 发生器/校验器使用的这些建议并采用良好的热设计、则这些 运行时间应该不会成为问题。

    此致、

    GREG