This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:激光驱动器查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586683/onet4211ld-laser-driver-inquire

部件号: ONET4211LD

尊敬的团队:

请问 ONET4211LD 是否将进入 EOL 状态? 由于我们有客户正在寻找 MAX3646 的替代解决方案、ONET4211 是否可以替代? 或者可以建议其他解决方案、该解决方案可以替换“ADI MAX36646“?

https://www.semiee.com/file2/196d15a182428d99ddc6d906ad772b5b/ADI/ADI-MAX3646.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    所有 Onet 都将处于 EOL 状态。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    让我们了解一下、您的意思是整个 Onet 系列都将处于 EOL 状态吗? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    让我们理解这一点、您是否意味着整个 Onet 系列都将处于 EOL 状态? 对吗?

    是的、正确。

    谢谢、

    Drew