This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR 技术问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587668/dp83867cr-dp83867cr-technical-questions

器件型号: DP83867CR

尊敬的团队:

 

我想确认系统端是否仅提供 TRD 0/1 两个通道、83867 是否可以识别和解码?  

 

0.png

1.png

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    DP83867 可以通过自动 MDIX 检测正确的两条通道、但速度将限制为 10M/100M。

    客户是否有理由在 10M/100M 应用中使用 1G PHY? 原理图显示了 4 通道 RJ-45、但我不确定 J119 和 J110 如何连接到 PHY。

    此致、

    Shane