This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:同步模式

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587683/tdes960-synchronous-mode

部件号: TDES960
Thread 中讨论的其他部分: TSER953

大家好!


我对 TDES960 同步模式有疑问。

客户使用 TSER953 和 TDES960、TSER953 设置为同步模式、TDES960 设置为非同步模式。
TSER953 不会输入外部时钟。

(1) 它可以正常工作、没有任何特殊问题、但我是否需要将 TDES960 设置为同步模式?
(2) 请告诉我、如果 TSER953 设置为“同步模式“、将 TDES960 设置为“非同步模式“、可能会出现什么问题。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishiwata-San、

    (1) 它可以正常工作、没有任何特殊问题、但我是否需要将 TDES960 设置为同步模式?

    是的、建议将两个器件设置为相同的模式。

    (2) 请告诉我如果 TSER953 设置为同步模式并且 TDES960 设置为非同步模式、可能会出现什么问题。

    由于不同模式下使用的速度不同、您可能至少遇到反向信道通信问题。

    此外、当 SER 在同步模式下运行时、预计通过反向通道接收 REFCLK、如果没有、器件将开始使用内部 CLK、但未编程为使用它。 因此、您也可能存在正向通道稳定性问题。

     通过写入 DES 寄存器 0x58[2:0]= 110、可以轻松地将 DES 设置为同步模式