This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EQPWRQ1:查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587906/txs0104e-txs0104eqpwrq1-inquiry

器件型号: TXS0104E

您好的团队、

我在电路板中使用了电平转换器 TXS0104EQPWRQ1。

请确认是否可以将未使用的输入和输出设置为 NC 或所需的任何端接。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    通常建议将未使用的 I/O 上拉/下拉至特定的已知逻辑状态。 然而、TXS0104E 具有内部 10k Ω 上拉电阻器、可使悬空输入实现逻辑高电平状态。 如果未使用的端口处于逻辑高电平状态对您来说不是问题、那么 TXS0104E 的 I/O 可以保持悬空。  

    此致、

    插孔