This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:我们是否应该使用 PD 控制器以 5V、4A 电流为下行端口充电?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TPS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586921/tusb8044a-should-we-use-a-pd-controller-for-charging-a-downstream-port-with-5-v-4-a

器件型号: TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TPS2559

您好 TI 支持团队:

我叫 Mihir Chauhan、在 Aimtron Technologies 工作、担任高级硬件设计工程师。

目前、我正在开发一个处于设计阶段的新项目。 我们必须使用 TI 的 TUSB8044A 设计一个 USB 集线器、它必须支持 Type-C USB 3.2 的下行端口、并且必须能够以 5V 和 4A 电流为器件充电。集线器还需要配电控制和电流限制、因此我们考虑使用 TI 的 TPS2559 电源开关/电流限制控制器。

在这种情况下、是否需要将 PD(电力输送)控制器连接到下游 Type-C 端口以支持 5V 和 4A 的充电? 或者、我们能否简单地在 Type-C 接口的 CC 引脚上使用拉电阻器来广播所需的电流消耗 (4A)、并依靠集线器的配电开关 (TPS2559) 和集线器控制器 (TUSB8044A) 来安全地管理电源?

感谢您的支持和指导。

此致、
Mihir Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir:

      是、对于 4A 电流、需要 PD 控制器。 CC 控制器可以支持高达 3A 的电流。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速响应和分享宝贵信息。

    根据您的建议、如果我们的要求是 充电电流高达 3A、我们将使用用于 4A 充电和 CC 控制器的 PD 控制器。

    但如果我们的目标是设计具有成本效益的产品。 那么、我们可以在 CC 引脚上使用上拉电阻器(在 Type-C USB 连接器上)来 将充电电流提升至 3A 吗?

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8044A 支持 BC1.2 DCP 模式、该模式可支持高达 3A 的电流。 但为了支持 DCP、必须断开集线器上行端口、这将丢失数据传输。

    要支持 3A 电流和 Type-C 、您确实需要 CC 控制器。  如果您  在 CC 引脚上拉电阻器、它仅支持高达 900mA 的默认电流。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您分享宝贵信息和您的指导。

    我将使用 PD 控制器、现在我将关闭 TT。

    如果我要生成任何新 TT。

    此致

    Mihir