This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:通用 (10G) SERDES 模式啤酒测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232EVM, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587113/tlk10232evm-general-purpose-10g-serdes-mode-ber-test

器件型号: TLK10232EVM
主题中讨论的其他器件: TLK10232

使用原始 TLK10232EVM 测试板时、出现了一些问题。 使用的模式为 10G 1:1、速率为 4.9152。
链路训练:禁用
自动协商:禁用
此处有 4 个测试用例:  
1.使用 A 通道进行测试,将光学模块测试板的电气端口连接到 BERT 的 TX 上,然后通过光纤连接到 TLK10232EVM 测试板上。 然后、将 BERT 的 Rx 连接到低速 ls 输出端口。 测试出的错误率为 5*5e-6、非常高。
2.使用 A 通道进行测试,将光学模块测试板的电气端口连接到 BERT 的 Rx 上,然后通过光纤连接到 TLK10232EVM 测试板上。 然后、低速 ls 输入端口连接到 BERT 的 TX。 测试出的错误率为 5*5e-6、非常高。
3.使用 B 通道进行测试,BERT 的 TX 直接连接到 tlk10232 的高速 Rx 上,然后将 tlk10232 的低速 ls 输出端口连接到 BERT 的 Rx 上。 测试出的错误率为 5*5e-6、非常高。
4.使用 B 通道进行测试,BERT 的 Rx 直接连接到 tlk10232 的高速 TX 上,然后 tlk10232 的低速 ls 输入端口连接到 BERT 的 TX 上。 无法读取错误率、并且与 BERT 的连接失败。 所有测试配置都相同。 2 和 4 的原则应该相同。 2 个可以测试、但 4 个无法测试。 这表明通道 B 本身存在故障。 实际上、在本地测试中、错误率不应达到 5*5e-06 水平。
同样、如果修改为 10G:1 至 2 模式、则所有测试用例都无法从 BERT 读取错误率、并且与 BERT 的连接失败。
我尝试了论坛上的建议:
(1):将 HS_ENTRACK (0x1E.0004 的位 15) 写入 1'b1、将 HS_EQPRE (0x1E.0004 的位 14:12) 写入 3'b101。
(2):通过将 1'b1 写入 0x1E.000E 的位 3 来发出数据路径复位。
结果仍然相同。
您能否查看该区域是否存在任何潜在问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        我们使用 BERT 帮助下从外部生成测试图形的方法来测试通用 (10G) SERDES 模式 (1:2 或 1:4)。 这种方法有什么问题吗?

        或者、是否有其他推荐的方法来验证我们的配置是否正确?

       非常感谢。